This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

频率450M,辐射功率50mW,对人体有害吗?



如题,在线等专家回复!

  • 怎么说呢,辐射肯定不好,但是应用于生活肯定需要符合标准,人人都用的手机,也有辐射,但是在标准以内就是安全的

  • 嗯,同意viki。

    所以,一般会用一个指标来定量衡量无线对人体影响,就是SAR测试。

    SAR(比吸收率)测量在使用手机等无线通信产品时人体暴露部分所接收的辐射RF能量。SAR测试能够评估在距人体近距离范围内使用低功率发射器的安全性。

    所以很难说多大功率影响多大。主要要看人体收到多少。

    比如手机,信号方向就是朝外的。

    BR. AZ

  • 根据无委会《微功率无线电设备的技术要求》,470~510MHz的发射功率允许限值为50mW(e.r.p)。这样说应该是无害的。不过450MHz这个频率不属于ISM频段,使用需申请。

    p.s. wifi设备的发射功率一般15~20dbm,即约30~100mW。