使用CC1120做无线传输,产品做出来时,传输距离比较近。请教社区里面的大神帮忙分析一下哪里的原因
使用的altium designer 绘制的PCB,上传的文件是转为PADS9.5的。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
使用CC1120做无线传输,产品做出来时,传输距离比较近。请教社区里面的大神帮忙分析一下哪里的原因
使用的altium designer 绘制的PCB,上传的文件是转为PADS9.5的。
fuchun,
我的是Pads9.4. 打不开。
你还是传Altium吧。
BR.AZ
Hi Fuchun,
射频部分layout问题不大,
- 确保原理图BOM没问题啊。
-crystal部分下面我看到有电源线和一根数据线穿过会引入噪声。建议从外面绕,保持crytal下面完整底。另外,你们的频偏调好了吗?(就是调整crystal的负载电容)
- 天线的性能测试过吗?这个一般是作用距离的关键。
其实最主要的还是要测试一下射频性能。
BR. AZ
原理图是按照给的参考图画的,器件是按照那个BOM表里面的购买和焊接的
有个疑问C177和C173BOM表里面没有啊!
我们这里CC1101和CC1120之间进行传输时数据都是错误的。你能推测一下是什么问题嘛
433M 1.2K 2FSK 情况下 没有发射,只检测的信号强度只有-100dB ,请问一下这是怎么回事呢,是那个地方的原因呢
谢谢啊
smartRF studio配置的吗?
BR. AZ