【需求】要某个时刻,识别离该物体最近的对象(id)。
【想法】:通过接收其他对象的广播,检测其RSSI值,RSSI值越大,就说明越近;
目前考虑Sub1G,主要考察CC1101;
用淘宝的现成CC1101收发模块,通过smartRF studio cc-debugger 进行RSSI的测量,测的一组数据

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
【需求】要某个时刻,识别离该物体最近的对象(id)。
【想法】:通过接收其他对象的广播,检测其RSSI值,RSSI值越大,就说明越近;
目前考虑Sub1G,主要考察CC1101;
用淘宝的现成CC1101收发模块,通过smartRF studio cc-debugger 进行RSSI的测量,测的一组数据

目前遇到的问题,难题
1)天线的全向性:现在采用的是弹簧的天线,以为是全向的,但实际和朝向关系很大,
是淘宝不靠谱呢,还是要选择更加合适的天线。
2)由于想近距离判断,希望在2m以内rssi有个比较陡的斜率,是选择增加频率,比如800-900MHz;
还是其他的办法?
3)cc1101的rx有个接收饱和度,好像会影响近距离信号接收,实际中,在stuido,如果过近,并且,tx功率
调节到15dBm,rx就会收不到信号。有高手能解释下,接收饱和度和近距离无法接收的问题。有什么方法规避?
你可以看下TI官方1101的EVM板,用棒状天线
频率不是随意可以增加的,要看在哪些国家和区域用,从而决定ISM免征频段
信号饱和无法规避,一般只在很近距离发生,可以将发射的output power降低,会好点