This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

用CC2630+CC5592发送,用cc2533接收,干扰很厉害

Other Parts Discussed in Thread: CC2533, CC2630, CC2592

有一项目,用CC2630+CC5592来发送,用cc2533来接收,发送端的功率有17DB,用频谱仪测试的;出现了两个问题:

1.     单个测试,近距离(直线10米内)测试的时候,丢包不是很明显,但是随着距离增加,丢包越来越厉害,到100米左右的时候,丢的就越来越多了,不能正常用了;

2.多个一起测试,近距离的时候,丢包就很明显;有时候不能正常使用。

  • 没有人吗  ?   哎

  • 是cc2592?

    1. 这个和天线啥的都相关。2.4G信号的话,100米可以了吧。

    2. 你跑的是zigbee的协议?具体描述一下吧。如果都在一个信道会有干扰的。近距离误码率高也正常。

    BR.AZ

  • 首先  谢谢你的回复,是CC2592。

          跑的不是ZIGBEE协议,是用802.15.4的协议,就传输10个字节的数据,20ms发送一次,运行的是TI的rtos 系统。

        100米的距离太近了  ,我们这要求300米呢,但是现在  在不到100米的时候,断信号的现象就很严重;如果是单台,10米没什么问题,但是如果是多台一起工作,即使不在同一通道,也会有干扰,频繁的掉信号;

         天线和PCB的阻抗都有做,没发现问题,所以不知道是哪出现了问题,

  • 有的人采用类似的方案,可以传输500米以上啊

  • 你很专业了。:-)

    15.4 , 那射频性能测试过吗?

    除了传导发射功率,接收机灵敏度,天线驻波,效率,方向图之外

    比如DEVM? frequency accuracy? 也很重要。

    BR.AZ

  • 你好,AZ  !

         你说的太高深了 ,有些不是很明白,因为不是做射频的出身,所以对这些参数等不是很了解。

    射频性能要怎么测试呢 ?   天线驻波在天线厂做过,他们说效果可以;传导发射功率是发送端的发送功率吗?接收机灵敏度是要软件设置吗?那cc2533要怎么设置呢? 方向图  是指天线的方向吗?   真的不是很懂      ,还请不吝赐教   谢谢!

  • Guolin,

    看帖子我以为你是专业射频呢,所以开始用射频语言了:-)

    射频性能要怎么测试呢 ?   

    [AZ] 有些仪器是可以测802.15.4的。比如莱特波特什么的,他们可以测一些。如果协调仪器有问题,可以用SWRA370这个方法对付一下。

    天线驻波在天线厂做过,他们说效果可以;

    【AZ】嗯。

    传导发射功率是发送端的发送功率吗?

    【AZ】传导的意思就是用电缆测试,撇开天线。在天线前面测。主要看电路级别设计有没有问题。

    接收机灵敏度是要软件设置吗?那cc2533要怎么设置呢?

    【AZ】需要仪器发波形文件。也可SWRA370对联大概看一下。读了SWRA370你就知道了,用smarRF studio. 

     方向图  是指天线的方向吗?

    【AZ】对。

    BR. AZ