Other Parts Discussed in Thread: CC2533, CC2630, CC2592
有一项目,用CC2630+CC5592来发送,用cc2533来接收,发送端的功率有17DB,用频谱仪测试的;出现了两个问题:
1. 单个测试,近距离(直线10米内)测试的时候,丢包不是很明显,但是随着距离增加,丢包越来越厉害,到100米左右的时候,丢的就越来越多了,不能正常用了;
2.多个一起测试,近距离的时候,丢包就很明显;有时候不能正常使用。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
是cc2592?
1. 这个和天线啥的都相关。2.4G信号的话,100米可以了吧。
2. 你跑的是zigbee的协议?具体描述一下吧。如果都在一个信道会有干扰的。近距离误码率高也正常。
BR.AZ
你很专业了。:-)
15.4 , 那射频性能测试过吗?
除了传导发射功率,接收机灵敏度,天线驻波,效率,方向图之外
比如DEVM? frequency accuracy? 也很重要。
BR.AZ
Guolin,
看帖子我以为你是专业射频呢,所以开始用射频语言了:-)
射频性能要怎么测试呢 ?
[AZ] 有些仪器是可以测802.15.4的。比如莱特波特什么的,他们可以测一些。如果协调仪器有问题,可以用SWRA370这个方法对付一下。
天线驻波在天线厂做过,他们说效果可以;
【AZ】嗯。
传导发射功率是发送端的发送功率吗?
【AZ】传导的意思就是用电缆测试,撇开天线。在天线前面测。主要看电路级别设计有没有问题。
接收机灵敏度是要软件设置吗?那cc2533要怎么设置呢?
【AZ】需要仪器发波形文件。也可SWRA370对联大概看一下。读了SWRA370你就知道了,用smarRF studio.
方向图 是指天线的方向吗?
【AZ】对。
BR. AZ