This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
目前并没有CC2500+CC2591的参考设计,您可以参考CC2520+CC2591
http://www.ti.com/tool/cc2520-cc2591em_rd
感谢回答 我现在的主要问题是 RF_P RF_N这种差分信号可以直接传输给TX与RX端口吗? 因为CC2591的功率还不能达到我的设计要求 所以采用了TX RX分离的RF PA
系统其实都是分时工作的。
也就是说一个时间发射,一个时间接收。切换的很快,所以对用户体验来说像是同时发生的一样。
N和P是属于差分端口。
具体的发射,接收周期是由芯片控制的。所以你会见到一般用三个控制线去控制射频前端。
BR. AZ