This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

协议栈

Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

z-stack2012pro与z-stack2007pro的区别是什么呢?2012可以兼容2007吗

  • TI的zigbee协议栈可以在 http://www.ti.com.cn/tool/cn/Z-STACK进行下载

    目前的协议栈根据不同的profile分为了不同的版本 如 Z-Stack Home Z-Stack Lighting等

    协议栈是向下兼容的

  • 根据您的回答,2012pro是可以兼容2007pro的是吧,我想知道2012是在2007的基础上做了哪些优化呢,我现在使用的是z-stack2007pro,我有必要改为2012吗?

  • 在协议栈的升级过程TI主要对协议栈做了两方面的工作,1) 根据ZigBee Alliance的ZigBee Specification进行一些新的Feature添加,比方说ZigBee2007是树形的路由,在ZigBee Pro中有了Mesh路由,并且提出了MTO和Source Routing等路由算法,所以TI的把相应新的功能添加到协议栈上去。当然有一部分是Spec中相关bug的修正,比方说有些描述模棱两可的;2) TI ZigBee协议栈本身软件bug的修复。一个版本的协议栈相对于之前一个版本协议栈的区别,都可以在协议栈安装目录下的Release Note中找到。

    可以参考 http://www.deyisupport.com/question_answer/wireless_connectivity/zigbee/f/104/t/75525.aspx

  • 谢谢,请教一下现在z-stack协议栈一共有多少个版本呢?

  • 目前最新的是Z-Stack 2.6.2  

    之前是Z-Stack 2.6.0   Z-Stack 2.6.1 ZStack-2.5.1 ZStack-2.5.0 ZStack-2.4.0等