低于 1GHz

低于 1GHz

低于 1GHz 论坛

  • 论坛
  • 提及
  • 子组
  • 标记
  • 更多
  • Cancel
  • 提出新问题
  • 提出新问题
  • Cancel
低于 1GHz 论坛
  • 话题 7915 个讨论
常见问题
  • [FAQ] EnergyTrace用户指南

    Annie Liu
    Annie Liu
    Other Parts Discussed in Thread: ENERGYTRACE EnergyTrace™技术是CCS的功率分析器工具,可测量应用程序的电流消耗。CC13X2和CC26X2系列LaunchPad上带有板载的电流跟踪芯片,用于测量和显示应用的电能系统配置并帮助优化应用以实现超低功耗。 EnergyTrace使用方法: 1.下载需要测量应用程序到LaunchPad中 2.确保此应用程序未处于调试状态,然后单击EnergyTrace按钮,如图所示: 3. 会弹出一个对话框…
    • 已回答
    • 5 年多前
    • 低于 1GHz
    • 低于 1GHz 论坛
  • [FAQ] 获取芯片版本的三种方式

    Annie Liu
    Annie Liu
    1、 API读取 TI提供了可读取芯片版本号的API——ChipInfo_GetHwRevision,位于chipinfo.c中,此文件在C:\ti\simplelink_cc2640r2_sdk_4_20_00_04\source\ti\devices\cc26x0r2\driverlib 【CC13XX/CC26X2也类似】 2、 通过smartrf flash programmer读取 把设备连接到smartrf flash programmer,界面左下角会自动显示芯片版本号…
    • 已回答
    • 5 年多前
    • 低于 1GHz
    • 低于 1GHz 论坛
  • [FAQ] 使用wireshark及launchpad抓取TI 15.4 数据包

    Annie Liu
    Annie Liu
    Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG 一、 前期准备 1.1、 首先请下载并安装packet sniffer 2,里面有提供firmware供烧录。下载地址: https://www.ti.com/tool/PACKET-SNIFFER 1.2、 请按照packet sniffer用户手册进行wireshark的安装及其他操作: http://software-dl.ti.com/lprf/packet_sniffer_2/docs/user_guide…
    • 已回答
    • 5 年多前
    • 低于 1GHz
    • 低于 1GHz 论坛
  • [FAQ] 使用map文件

    Annie Liu
    Annie Liu
    1、什么是map文件 CCS编译后会生成后缀为.map的文件,此文件映射了所有的程序、数据及IO空间 2、map文件有什么用 程序开发的时候需要分析内存使用情况,查看是否溢出等,map文件可以直观地展现项目的内存使用情况 3、如何生成map文件 3.1、CCS一般是默认生成,build后一般位于workspace下项目的debug文件夹下。 3.2、IAR按照下图设置 4、map文件跟.out文件有什么区别 常常有客户咨询没加多少功能,为什么生成的.out文件这么大。CCS编译生成的.out文件大小不代表下载进芯片的程序有这么大…
    • 已回答
    • 5 年多前
    • 低于 1GHz
    • 低于 1GHz 论坛
  • [FAQ] CC13XX切换传输速率

    Annie Liu
    Annie Liu
    CC13XX切换传输速率 使用CC13XX开发产品的过程中,经常会遇到切换速率的场景,比如此刻使用50Kbps速率传输,下一时刻使用500Kbps速率传输,那么如何有效的在各个速率之间切换,这里提供两种方法: 一、 使用RF_control来切换速率 二、使用RF_close来切换速率 将RF关闭,然后重新初始化RF,再打开RF,就切换到新的速率了,具体使用方法如下:
    • 已回答
    • 5 年多前
    • 低于 1GHz
    • 低于 1GHz 论坛
  • [FAQ] CC13XX/CC26XX的晶振选择及cap array调整问题

    Annie Liu
    Annie Liu
    Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F 晶体振荡器频率取决于晶体的电容负载值。一般晶振手册上都会列出该晶振的最佳负载电容--- CL,该总CL通常包括外接负载电容以及布局和封装产生的寄生电容。使用外部电容获得正确的频率意味着必须将内部电容设置为最小值。 打个比方,一个应用可以使用大约2 pF的最小片上电容和7 pF的片外电容器来获得总负载电容9 pF。 CC13XX/CC26XX有内部配置的capacitance array,通常情况下不需要外部负载,直接调整内部的就够了…
    • 6 年多前
    • 低于 1GHz
    • 低于 1GHz 论坛
<

查看 FAQ 帖
  • 标记
  • RSS
  • 更多
  • 取消
  • 已回答

    CC1310: 使用XDS100 V3.0烧录器可以烧录代码,但是程序不执行,手里的电路板都尝试了,只要烧录过就不执行烧录的代码。 0 已锁定

    419 视图
    1 回复
    最新1 年多前
    由 Alice
  • 建议的答案

    CC1310: CC1310无线功能不能使用,不能发出数据,其他功能正常。 0 已锁定

    854 视图
    5 回复
    最新1 年多前
    由 xiao zhang
  • 已回答

    CC1310: Sysconfig使用问题 0 已锁定

    594 视图
    1 回复
    最新1 年多前
    由 Alice
  • 已回答

    CC1310: RSM封装芯片最小系统 参考的资料是 SWRC319资料 0 已锁定

    1173 视图
    9 回复
    最新1 年多前
    由 Alice
  • 建议的答案

    CC110L: CC110L是否可以直接替换成CC1101,软硬件是否完全兼容 0 已锁定

    490 视图
    1 回复
    最新1 年多前
    由 Vivian Gao
  • 建议的答案

    CC1352P: Sub 1GHz射频性能评估和测试参数指导文档咨询 0 已锁定

    937 视图
    5 回复
    最新1 年多前
    由 zhe tian
  • 建议的答案

    LAUNCHXL-CC1310: 包含TIRTOS依赖的工程加入on-chip OAD配置后编译失败,显示TIRTOS链接错误 0 已锁定

    640 视图
    2 回复
    最新1 年多前
    由 Vivian Gao
  • 建议的答案

    CC1310: 868-915mhz的频段是否可以在中国地区免费使用 0 已锁定

    513 视图
    1 回复
    最新1 年多前
    由 Vivian Gao
  • 已回答

    CC1310: 请问,CC1310如何实现硬件IIC+dma读取IIC设备的数据? 0 已锁定

    641 视图
    2 回复
    最新1 年多前
    由 user6315808
  • 建议的答案

    CC1310: CC1310 0 已锁定

    691 视图
    2 回复
    最新1 年多前
    由 Links
  • 建议的答案

    CC1101: CC1101 读取版本号寄存器信息返回的一直是0x0F 0 已锁定

    712 视图
    2 回复
    最新1 年多前
    由 Links
  • 建议的答案

    CC1310: 关于高空速下,WOR参数的配置问题 0 已锁定

    1418 视图
    7 回复
    最新1 年多前
    由 Alice
  • 建议的答案

    CC1310: 电脑不同烧录进芯片功耗不同 0 已锁定

    747 视图
    2 回复
    最新1 年多前
    由 Links
  • 已回答

    CC110L: 器件结温规格和热阻参数 +1 已锁定

    683 视图
    3 回复
    最新1 年多前
    由 Taylor
  • 未回答

    CC1101: 信号调试方式 0 已锁定

    902 视图
    3 回复
    最新1 年多前
    由 Alice
  • 未回答

    CC1310: 调试出问题 0 已锁定

    497 视图
    2 回复
    最新1 年多前
    由 Alice
  • 建议的答案

    CC1310: 关于时钟配置以及低功耗 0 已锁定

    853 视图
    2 回复
    最新1 年多前
    由 Alice
  • 建议的答案

    CC1312R: CC1312有支持SUB1G无线擦写CCS编写的应用程序么? 0 已锁定

    980 视图
    5 回复
    最新1 年多前
    由 Alice
  • 已回答

    LAUNCHXL-CC1310: CC1310 LBT发射功率能通过软件改变吗?如果是固定的,发射功率是多少dbm? +1 已锁定

    1008 视图
    4 回复
    最新1 年多前
    由 Taylor
  • 未回答

    LAUNCHXL-CC1310: CC1310 ccs如何生成用于批量生产的hex文件? 0 已锁定

    673 视图
    3 回复
    最新1 年多前
    由 Daniel
<>