• CC1110 的DMA 采用16bit字模式,源为SFR时会出现高低字节反序的BUG,而源为SRAM时则正常

    Other Parts Discussed in Thread: CC2540, CC2510

    CC1110 的DMA 采用16bit字模式,源为SFR时会出现高低字节反序,而源为SRAM时则正常


    本身想利用 DMA 高速读取ADC,满64次后再进行ADPCM压缩。

    ADC结果寄存器是小端排列符合IAR EW8051小端要求,刚刚好

    却发现 使用 DMA_WORDSIZE_WORD 16bit字模式时 ,ADC结果在目标SRAM会出现高低字节反序,需要自己手动反序才能进行ADPCM运算 ,晕死。

  • CC2540 串口透传 charHdl 和 Char value的设置

    Other Parts Discussed in Thread: CC2540

    最近在研究cc2540串口透传的案例,里面有一段是 central 发 “DISCON” 来断开和peripheral 的链接, 具体代码如下。

    请问 (1) 为何要用charHdl[4]  (2) 为何要给char_reset.value [0] 到 char_reset.value [3] 置零?

    非常感谢!

    if(length>=1 && str_cmp(pBuffer,"DISCON",6…
  • CC2540从设备白名单问题

    Other Parts Discussed in Thread: CC2540

    CC2540从设备白名单问题,从设备白名单有四种配置,如下

    #define GAP_FILTER_POLICY_ALL         0x00 //!< Allow Scan Request from Any, Allow Connect Request from Any (default).

    #define GAP_FILTER_POLICY_WHITE_SCAN  0x01 //!< Allow Scan Request from…

  • 我的CC2540实验SimpleBLECentral程序为什么会死在HalFlashErase里

    Other Parts Discussed in Thread: CC2540

    用CC2540核心板实验SimpleBLECentral程序,用定时器来模拟一个按键开始扫描,程序好像死在HalFlashErase里了。

    这个核心板是一个最小系统只有晶振和必要的电阻电容。请问问题出在哪里了呢?

    按道理我一扫描就应该来一个simpleBLECentral_ProcessOSALMsg然后得到我的从设备的MAC地址等,但是现在程序死掉了?

    程序仅在SimpleBLECentral例程上加了一个定时器来启动扫描…

  • CC2540 BLE中GATT_ReadUsingCharUUID函数使用疑问

    Other Parts Discussed in Thread: CC2540

    hi,各位大牛!

            由于贵司对CC2540的BLE协议部分代码不开源,在看代码是对相关函数使用不是怎么理解请指导!

            本人在看HostTestApp项目的时,看hci_ext_app.c中的processExMsgATT函数看到对于ATT消息的处理,有如下代码:

    case ATT_READ_BY_TYPE_REQ:
            stat = ATT_ParseReadByTypeReq( ATT_SIG_NOT_INCLUDED,…

  • 代码修改CC2540的MAC值的问题

    Other Parts Discussed in Thread: CC2540

    CC2540可以通过flash programmer 修改secondary ieee实现对MAC地址的修改,但是怎么通过代码修改secondary ieee中的值?

  • 我可以自己写程序实现CC2540的包监听功能吗?

    Other Parts Discussed in Thread: CC2540, PACKET-SNIFFER

    由于业务需要,希望完成这个软件的功能:www.ti.com.cn/.../packet-sniffer

    但一直也没找到相关文档,不知道到底是否可行?

  • SmartRF Packet Sniffer 的几个问题

    Other Parts Discussed in Thread: CC2541, CC2540, CC2540EMK-USB, CC2531

    各位技术社区的朋友,

     

    1 SmartRF Packet Sniffer 有Linux版本吗?

    2 SmartRF Packet Sniffer可以进行二次开发吗?

    3 CC2541可以烧写“sniffer_fw_cc2540.hex”吗?可以象CC2540一样,配合CC Debug进行抓包吗?

     

    请不吝赐教!

  • CC2540信号发射功率的如何调整?

    Other Parts Discussed in Thread: CC2540

    CC2540信号发射功率4dBm、0dBm、-6dBm和-23dBm,是如何调整?硬件设定还是软件设定?

  • cc2540主从连接的函数是哪个

    Other Parts Discussed in Thread: CC2540

    cc2540主从连接的函数是哪个,怎样可以不连接就扫描到从机的rssi

  • cc2540和蓝牙耳机

    Other Parts Discussed in Thread: CC2540

    你好,请问下cc2540能否接收蓝牙耳机发送来的数据(语音,说话),并通过cc2540接到单片机用串口打印出来

  • (急)关于HIDAdvRemote专案 键盘发送速度 很慢

    Other Parts Discussed in Thread: CC2540

    如题,我使用这份专案里的键盘进行发送资料

    但是资料非常的慢 连续写入键盘 3word/1s 

    请问是CC2540本身处理速度问题? 或者是HIDAdvRemote专案OSAL有限制速度?

    因为工作需求 至少要提高到能跟一般键盘连续写入一样快

    目前在发送资料里判断是用

    while(FALSE==hidSendHidInReport(SendData,USB_HID_KBD_EP,8)); //发送键盘封包
    while(FALSE…

  • 关于CC2540实做蓝牙键盘,传送按键很慢

    Other Parts Discussed in Thread: CC2540

    如题,目前是将HIDAdvRemote这个专案键盘功能

    那目前遇到的一個问题是传送速度很低(在高速传送键盘封包时)

    我是透过下列方法传送

    while(FALSE==hidSendHidInReport(SendData,USB_HID_KBD_EP,8)); (按下按钮)
    while(FALSE==hidSendHidInReport(hid_key_up,USB_HID_KBD_EP,8));(发送8個0x00)弹起

  • CC2540 低功耗模式下运行OPA的问题

    各位大侠,各位TI的技术支持们,请问有在协议栈中用OPA的吗?我在裸机程序下,用P00,P01,P02做OPA,P03做ADC可以采集数据,仿真也差不多,但是在simpleBLEPeripheral这个工程上建立一个1秒的定时器任务,OPA不好使了,ADC正常工作,notify正常。我在初始化上配置OPA不好使,任务里重新配置还是不好使。请用过的大神,给点指点。谢谢

    ADCCFG |= 0x07;
    OPAMPC |= 0x01;
    // OPAMPC |= 0x02;
    OPAMPMC = 0x…

  • cc2540

    Other Parts Discussed in Thread: CC2540

    我是做电源设计的,最近公司开发蓝牙调光方案,要用cc2540.我不会arm,只懂c语言。开发这个流程是啥?需要些什么东西?

  • CC2531与CC2540管脚兼容,能否共用电路?

    Other Parts Discussed in Thread: CC2531, CC2540

    CC2531与CC2540管脚兼容,能否共用电路?

    RF匹配电路参照CC2540的数据手册应用电路设计,CC2531能不能正常工作?

  • 请问CC2540的HIDAdvRemoteDongle 例程能连接SimpleBLECentral例程的从设备收发数据吗?

    如题

  • 怎么配置CC2540 port

    Other Parts Discussed in Thread: CC2540, CC3200

      你好,我现在需要用CC2540做一个蓝牙产品,需要用USART, 但是不知到用哪些pin 有这些功能,是否有专门的软件可以配置这些GPIO,是哪个软件?谢谢!

  • cc2540 蓝牙 连接过程

    Other Parts Discussed in Thread: CC2540

    cc2540蓝牙和手机连接到底是怎样的过程,还有数据收发的过程,数据收到是由主机控制还是根据蓝牙协议有中断的。

  • CC2540主机如何将从电脑收到的串口消息发送给从机.

    Other Parts Discussed in Thread: CC2540

    同上.现在再做一个无线传输设备,现在就是通过两台电脑分别控制主机和从机,通过主从机传输把串口发送的消息发送,实时发送和接受,请问这么怎么实现?请各位TI的工程师给一个思路.

  • CC2540广播者角色和观察者角色切换代码编写思路?

    Other Parts Discussed in Thread: CC2540

    希望一个CC2540先通过观察者角色获取其他广播者的广播数据,然后在切换为广播者角色将这些数据广播给另外一个观察者?这样就需要编程实现观察者和广播者切换。咨询编程思路,谢谢!

  • 为什么支持蓝牙4.0的手机(如三星S3)无法扫描到cc2540

    Other Parts Discussed in Thread: CC2540

    如题,下载SimpleBLEPeripheral项目hex文件到板子,按键广播键,然后用三星S3搜索蓝牙设备,无法搜到CC2540,而用另外一块板子下载HostTestApp项目的hex用BTOOL工具能够搜索到CC2540.请问这是什么原因|?

  • CC2540

    Other Parts Discussed in Thread: CC2540

    请问CC2540的串口修改应该在哪里修改呢?

     

  • CC2540芯片设计时是否考虑了加密?如果没有只能外加一颗了。

    Other Parts Discussed in Thread: CC2540

    如题

  • CC2540/2541 的RBIAS问题

    Other Parts Discussed in Thread: CC2540

    你好技术达人:

      请问CC2540/2541芯片 的PIN30脚RBIAS偏置电阻如何选取? 选不同的阻值会有何影响?

    格书上找不到与此相关的论述。

1 2 3 4 5 »