你好!
我使用cc3200开发板,SDK(vCC3200SDK_1.1.0)服务包是CC31xx_CC32xx_ServicePack(v1.0.0.10.0);我在iPhone5c(v9.2)、iPhone6(v8.3)、iPhone6 plus(v8.3)上面安装了Wi-Fi Start智能连网软件进行连网,只有在iPhone5c上面能够快速连网并且连接拿到MAC地址,但是我在iPhone6和iPhone6 plus上面的时候,会出现1.硬件已经联网了,但是手机端Wi-Fi Start软件拿不到MAC地址也不知道是否成功 2.硬件连不上网,手机端也没什么提示;并且我在不同的路由器上测试,也会出现以上2个问题,请问TI的工程师,这种问题是什么导致的,或者如何来解决呢?