问一个基础问题:MAP_IntMasterEnable()这类函数,不加MAP_和加上有啥区别?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
非常感谢您的回答
不过作为初学者,我对"MAP"的含义依然有所疑惑。
在rom_map.h里完整的代码是这样的:
------------------
#ifdef ROM_IntUnregister
#define MAP_IntUnregister \
ROM_IntUnregister
#else
#define MAP_IntUnregister \
IntUnregister
#endif
-------------------
在需要用到ROM API时,把MAP_IntUnregister转换为ROM_IntUnregister
否则把MAP_IntUnregister转换为IntUnregister,也就是RAM API
因此我猜测加上MAP_可以理解为根据实际需要对API进行映射
不知道这样理解对不对
CC3200 在内部ROM中驻留了外设的驱动函数,用户程序既可以使用ROM中的驱动函数,也可用外部库的函数。使用ROM中的驱动函数可以缩小用户代码的体积。