1. 芯片版本问题:我们如何在外观上得知芯片的版本?目前最新版本是?
在CPUID Register可以获得版本信息吗?
2. UniFlash 下载升程序到Flash中,是通过3200还是直接通过到Flash的SPI总线?
3. 有什么方法防止3200代码被复制,在Flash中的内容很容易被拷贝。
4. SWD做调试时代码是下装到RAM中进行的,而最终代码是要固化到Flash中的,固化只能通过UniFlash工具?
UniFlash是通过哪一个UART端口(Pin)完成固化的呢?
5. 何处可以下载 CC3200 LaunchPad 的原理图?