ZDP_MgmtLeaveReq ()和ZDP_MgmtLeaveRsp(),可以让协调器直接删除终端么?哪个用在协调器中哪个用在终端中?是直接调用函数还是有消息传递?如果有消息传递在哪个任务中解析。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
ZDP_MgmtLeaveReq ()和ZDP_MgmtLeaveRsp(),可以让协调器直接删除终端么?哪个用在协调器中哪个用在终端中?是直接调用函数还是有消息传递?如果有消息传递在哪个任务中解析。
建议将帖子移至 zigbee
关于这两个函数,您可以参考下TI 给出的 Z-Stack Application Programming Interface
链接为 http://webstaff.itn.liu.se/~qinye/tne090/Z-Stack%20API.pdf
ZDP_MgmtLeaveReq(); 请求目的设备离开网络
ZDP_MgmtLeaveRsp(); 收到“请求离开网络”信息时,自动产生响应信息。
您给的连接打不开,譬如我协调器要删除他下面挂的一个终端,协调器中使用ZDP_MgmtLeaveReq(); 函数,终端中使用 ZDP_MgmtLeaveRsp(); 函数就可以了么?那终端中什么时候用 ZDP_MgmtLeaveRsp(); 这个函数呢?
文件打开了,我想问一下,这两个函数都对应的有消息,是调用函数产生消息还是发现消息调用函数
还有一个问题
afStatus_t ZDP_MgmtLeaveReq( zAddrType_t *dstAddr, uint8 *IEEEAddr, uint8 RemoveChildren,
uint8 Rejoin, uint8 SecurityEnable )这个函数中zAddrType_t *dstAddr,和IEEEAddr的意思是什么,譬如我协调器要删除他下面挂的一个终端, uint8 *IEEEAddr,是终端的地址么?这个是协调器自己的地址么?