This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

CC3200 LaunchPad 使用入门资料

Other Parts Discussed in Thread: CC3200, CC3200-LAUNCHXL, CC3200SDK, UNIFLASH, CC3100

TI大学计划资料—CC3200 LaunchPad系列

 

CC3200 LaunchPad 使用入门

开发环境搭建篇

V1.0

 

目录

1    文档简介    2

2    硬件准备    2

3    软件准备    2

3.1    CC3200 SDK软件开发包    2

3.1.1    下载    3

3.1.2    安装    3

3.2    CC3200 LaunchPad的串口驱动安装    5

3.3    Flash下载工具Uniflash    6

3.4    串口工具    6

3.5    PinMux配置工具    7

3.6    CCS集成开发环境    7

3.6.1    下载    7

3.6.2    安装    8

3.6.3    组件安装—TI-RTOS for SimpleLink    8

4    常见问题    10

4.1    当前的CCS版本不支持CC3200    10

4.2    串口驱动不能正确识别    10

5    参考资料    11

6    后记    11

 

 

 

  1. 文档简介

CC3200是带Wi-Fi功能、集成Cortex-M4内核的处理器,提供单芯片的Wi-Fi解决方案。针对该芯片的应用,TI公司推出了CC3200 LaunchPad评估板。该文档主要针对该评估板,介绍了CC3200基本开发的搭建环境过程。

    在PC机上需要提前安装的软件列表如下:

  1. 硬件准备

硬件开发需要准备的工具比较简单,使用到的硬件设备如下:

  • CC3200-LAUNCHXL套件(CC3200 LP+USB线) x1
  • 802.11b/g/n (2.4 GHz)无线AP——路由器 x1
  • Windows? 7 or XP操作系统的电脑 x1
  1. 软件准备

在PC机上需要先安装一些软件工具和软件开发包,需要安装的工具如下。

  1. CC3200 SDK

    软件开发包

CC3200 SDK包含了CC3200的软件驱动库、40多个应用示例以及对应的说明文档。使用这个开发包,可以加快了用户的开发过程。同时,这个SDK开发包可以用于CC3200 LaunchPad。

SDK中所有的应用例程均支持CCS开发环境、并且都是不带操作系统的。当然,也有一些例程基于实时操作系统FreeRTOS和TI RTOS,也有一部分支持IAR、GCC开发环境。

  1. 下载

·TI官网下载页面:http://www.ti.com/tool/cc3200sdk

注意:打开页面后有两个下载选择,请选择CC3200 SDK

  1. 安装

下载完成后,安装CC3200 SDK,默认安装路径:C:\ti\CC3200SDK_1.0.0。在安装的最后,会提示是否安装FTDI驱动(串口驱动),选择Yes,即可安装串口驱动。

 

  

 

  

 

提示是否安装FTDI驱动,如为安装过,请选择Yes;

 

 

安装完成的界面:

 

 

  1. CC3200 LaunchPad的串口驱动安装

在前边安装SDK开发包的过程当中,会提示是否安装串口驱动(FTDI驱动)。

安装成功之后,将CC3200 LaunchPad连接到电脑,如果已经正确安装,从电脑的设备管理器中可以查到CC3200对应的COM端口号,如下图为COM120。

 

如果不能识别串口设备,可能原因是驱动程序未能正确安装,在CC3200 SDK安装目录下可以找到USB转串口芯片的驱动程序。

安装目录及文件图示举例:C:\ti\CC3200SDK\cc3200-sdk\tools\ftdi

 

  1. Flash下载工具Uniflash

下载并安装Flash下载工具Uniflash, 因为CC3200芯片需要配合一块外部的串口Flash使用,该工具用于下载代码到CC3200 LaunchPad上的串口Flash中;

·TI官网下载页面:http://www.ti.com/tool/uniflash

注意:打开页面后有两个下载选择,请选择Uniflash for SimpleLink CC3100 and CC3200。

 

Uniflash安装完成后,启动界面如下:

 

 

  1. 串口工具

嵌入式开发必不可少的好帮手—串口调试工具。电脑上准备一个串口调试工具,例如Tera Term,Access Port等。

如果已安装有串口功能,可跳过此步骤。

·Tera Term下载链接: http://en.sourceforge.jp/projects/ttssh2/releases/

 

  1. PinMux配置工具

现在的MCU引脚多是复用的,同一个物理引脚可以根据不同的应用配置成不同的功能引脚。PinMux引脚配置工具是一种基于 Windows 的软件工具,可提供图形用户界面、帮助用户更快更简便地进行引脚设置,直接输出.c文件,可导入用户的工程,加快开发进程。

 

·TI官网下载页面:http://www.ti.com.cn/tool/cn/PINMUXTOOL

注意:打开页面后有两个下载选择,请选择新版本PINMUXTOOL-V3,该版本支持CC3200。

 

  1. CCS集成开发环境

 

  1. 下载

下载Code Composer Studio 6.0.1 (CCS)安装包ccs_setup_win32.exe:

http://processors.wiki.ti.com/index.php/Category:Code_Composer_Studio_v6

下载时注意版本,请选择版本6.0.1.00040或者更新版本.

 

建议采用离线下载的方式,即将整个安装包下载到电脑上(700M+),避免在线安装过程中出现不必要的错误。

 

  1. 安装

具体安装过程省略。

在安装的过程中,勾选选项,选择支持Wireless Connectivity MCUs;

 

  1. 组件安装—TI-RTOS for SimpleLink

CCS6.0以后的版本,组件的安装采用了APP Center的方式。

运行CCS软件,点击,菜单栏Help->Getting Started,在Getting Started页面中打开App Center。

  

 

    在CCS的APP Center中有很多的开发组件供用户选择,可根据需要安装到CCS集成开发环境中。同时,还推荐了一些独立的开发软件包,如TI PinMux Tool等,可以点击跳转到相应的下载页面下载。

每个开发组件的右下角有个选项,如下图,可根据实际需要选择安装或者更新该组件。

 

输入关键词'CC3200'查找相关组件,至少有两个组件"CC3200 Add-On"和"TI-RTOS for SimpleLink";如下图所示,请安装好这两个组件。

  1. 常见问题

在操作过程中不可避免的会遇到一些问题,以下列举了一些常见的问题及解决方法。如有您有新的问题以及解决方法,可与xie_sx@126.com联系。

  1. 当前的CCS版本不支持CC3200

如果是CCS5.x的版本,建议升级到CCS6.x版本,在安装过程中,注意选择支持无线MCU;另外,在一个电脑上,选择不同的路径,可以安装多个版本的CCS。

 

  1. 串口驱动不能正确识别

如果不能识别串口设备,可能原因是驱动程序未能正确安装,在CC3200 SDK安装目录下可以找到USB转串口芯片的驱动程序。

安装目录及文件图示举例:C:\ti\CC3200SDK\cc3200-sdk\tools\ftdi

 

  1. 参考资料

    1. TI官网应用笔记swru376a

CC3200 SimpleLink? Wi-Fi? and IoT Solution With MCU LaunchPad? Getting Started Guide

 

  1. PinMux Tools相关的使用介绍可参考:

http://processors.wiki.ti.com/index.php/TI_PinMux_Tool

 

  1. CC3200 SDK的默认安装路径下有很多的使用文档:

C:\ti\CC3200SDK_1.0.0\cc3200-sdk\docs