This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于CC3200与笔记本无线连接

Other Parts Discussed in Thread: CC3200

新人,请大家多多指教。刚买了CC3200 launchxl的板子,想实现电脑和开发板的无线连接,将来下面可能接个有刷直流电机,通过上位机电脑发送指令来控制电机的转速。

1:请问这里是把板子作为“无线接入点”,然后电脑作为“站点”来连接板子吗?还是有其他的方法?

2: 还有就我的这个情况,需要连接因特网吗?

资料很多,看着一直没有头绪,谢谢大家指教了

  • 可以把板子作为站点,然后笔记本连接到板子上。因为你的电脑无线网卡默认的是个接入设备,不是站点设备,如果作为站点设备需要进行配置。比如用各种免费WIFI软件。

  • 1、CC3200作为Station模式,你电脑虚拟一个wifi热点/AP,将CC3200连接到这个虚拟wifi热点/AP进行数据传输

    2、CC3200作为Station模式,你电脑也作为Station模式,同时去连接一个路由器/AP,通过路由器/AP进行转发数据到你的电脑

    3、如果仅仅作为CC3200和电脑进行局域网通信并不需要连接到因特网,仅在局域网就可以正常工作。

  • 老师您好,那电脑怎么把数据发给cc3200,通过什么软件配置电脑和发送信息?并且怎么才能知道电脑发送的信息就是给了连接在同一个路由上的cc3200,而不是别的station。谢谢老师解答!