你好!我在Timer_cc中基础上改变的例子:这里我用Timer3_A 作为红外捕获,Timer3_B 作为溢出。在捕获中断里面打开溢出中断,可是如果我不用Reprot语句输出一些东西的话,就无法进入Timer_B的溢出中断,Report语句执行的不够多的话,可以进入Timer_B的溢出中断函数,可是捕获到的数据就是错误的,我尝试这更改 MAP_TimerLoadSet(TIMERA3_BASE, TIMER_B, 60000); 的值,也没有得到什么结果,如果有什么解决方法,请指点一下,谢谢。
static unsigned long g_ulSamples[90];
static unsigned long g_ulFreq = 0 ;
static int i, j, timeStatus = 1;//i->enter cap times j-> test timeout timestart->time_b start
static void TimerIntHandler()
{
MAP_TimerIntClear(TIMERA3_BASE,TIMER_CAPA_EVENT);
g_ulSamples[g_ulFreq++] = MAP_TimerValueGet(TIMERA3_BASE,TIMER_A);
// Report("cap==en g_ulFreq: %d \r\n\n",g_ulFreq);
// Report("Samples[%03d] = %04ld i: %d\r\n",g_ulFreq,MAP_TimerValueGet(TIMERA3_BASE,TIMER_A),i++);
// if(g_ulFreq >= 40){
// MAP_TimerDisable(TIMERA3_BASE, TIMER_A);
// for(; j<g_ulFreq ;j++){
// Report("i:%4d %03ld %03ld ",i++ ,g_ulSamples[j] , g_ulSamples[j+1]);
// Report("Width: %03dms \r\n ",(g_ulSamples[j] - g_ulSamples[j+1])/800);
// }
//// g_ulFreq = 0;
// }
// Report("timeStatus: %d i: %d \r\n\n",timeStatus,i++);
// if(timeStatus == 1){
// MAP_TimerLoadSet(TIMERA3_BASE, TIMER_B, 60000);
// MAP_TimerEnable(TIMERA3_BASE,TIMER_B);
// timeStatus = 0;
// }
MAP_TimerEnable(TIMERA3_BASE,TIMER_B);
//这里我想要给TIMER_B 重新赋值,保证最后接收完毕后能够退出接收
//如果上面的循环输出注释掉,下面的语句不注释掉,可以进入溢出中断,但接收到的红外波长就不正确
//如果将Report语句全部注释掉就不会进入TIMER_B的溢出中断
// TimerValueSet(TIMERA3_BASE, TIMER_B,0);
// Report("time_B SET:%ld\r\n\n",MAP_TimerValueGet(TIMERA3_BASE,TIMER_B));
}
static void TimerIntHandler_TIME_OUT(){
MAP_TimerIntClear(TIMERA3_BASE,TIMER_TIMB_TIMEOUT);
TimerDisable(TIMERA3_BASE, TIMER_A);
Report("enter timeout \r\n\n");
Report("g_ulFreq = %ld \r\n\n",g_ulFreq);
i = 0;
if(g_ulFreq >= 10){
for(j = 0; j < g_ulFreq ;j++){
Report("timeout iii: %4d %03ld %03ld ",i++ ,g_ulSamples[j] , g_ulSamples[j+1]);
Report("Width: %03dms \r\n ",(g_ulSamples[j] - g_ulSamples[j+1])/800);
}
g_ulFreq = 0;
Report("\r\n\n\n\n ");
}
timeStatus = 1;
MAP_TimerEnable(TIMERA3_BASE, TIMER_A);
MAP_TimerDisable(TIMERA3_BASE, TIMER_B);
}
int main()
{
BoardInit();
PinMuxConfig();
InitTerm();
DisplayBanner(APP_NAME);
MAP_TimerIntRegister(TIMERA3_BASE,TIMER_A,TimerIntHandler);//REG CAP
MAP_TimerIntRegister(TIMERA3_BASE,TIMER_B,TimerIntHandler_TIME_OUT);//REG TIME_OUT
MAP_TimerIntEnable(TIMERA3_BASE,TIMER_CAPA_EVENT);//ALLOW CAP
MAP_TimerIntEnable(TIMERA3_BASE,TIMER_TIMB_TIMEOUT);//ALLOW TIME_OUT
MAP_TimerConfigure(TIMERA3_BASE, TIMER_CFG_SPLIT_PAIR | TIMER_CFG_A_CAP_TIME_UP | TIMER_CFG_B_PERIODIC); // CONGIG A CAP | B PERIODIC
MAP_TimerPrescaleSet(TIMERA3_BASE, TIMER_BOTH, 199);//80000000 / 200 = 40 0000 hz = 400khz //PRESCALE 200
MAP_TimerControlEvent(TIMERA3_BASE, TIMER_A, TIMER_EVENT_BOTH_EDGES);
MAP_TimerLoadSet(TIMERA3_BASE, TIMER_BOTH, 60000);//150ms
MAP_TimerEnable(TIMERA3_BASE,TIMER_A);
while(1)
{
}
}