首先感谢电子发烧友论坛,因一位网友没有时间玩此开发板,最终转到我的手里,同时在一个城市工作,前天抽个时间直接坐公交车到网友那里去取来。一直想研究WIFI通信,正好有位朋友想做运动捕获,正好用此开发板试验一下。首先晒一下开发板靓照!

嘿嘿,用手机拍的不怎么样!
下面就对硬件电路进行了一些简单的分析。根据实物图片做了一下简单的标示,一是为了自己了解整个电路图,另外也做自己快速查阅的比价吧!具体的原理图请参考官方给出的原理图,上面已经画的很详细了!

CC3200的所有引脚全部引出,并且对于复用的引脚都用了短路帽进行断开处理,便于实验者最大化的应用。CC3200本身资源丰富,外设常见的有UART、SPI、IIC、PWM等资源,便于扩展使用。
另外对于CC3200芯片的描述和理解,查阅了相关资料,在此贴出有助于大家的了解,另外非常多谢这个作者的笔记。

通过上面这个贴图,感觉对CC3200我有了一个整体的认识,接下来希望对CC3200有个具体的应用,下一节开始搭建开发环境,进行使用。