事情是这样的,我用cc3000做服务端,笔记本做客户端,采用tcp相互通信。
问题:在一定时间内,双方未进行socket通讯,cc3000是否会自动关闭套接字socket。
以下是实验过程
实验一、连接成功后,客户端(笔记本)每隔一定时间发送数据给服务端(cc3000),当间隔超过55秒左右时,客户端(笔记本)发送失败,send函数返回-1;cc3000 recv函数返回-57;
实验二、连接成功后,服务端(cc3000)每隔一定时间发送数据给客户端(笔记本),同样的,当间隔超过55秒左右时,发送失败,cc3000 send函数 一直阻塞;客户端(笔记本) recv 函数返回 0;
实验三、连接成功后,服务端(cc3000)主动关闭套接字socket,调用closesocket(),然后调用recv,返回 -57;
实验四、连接成功后,服务端(cc3000)主动关闭套接字socket,调用closesocket(),然后调用send,返回 -1;
| 序号 | 发送端 | 时间间隔(s) | cc3000是否收到数据包 | 具体情况 |
| 1 | 客户端(笔记本) | 10 | √ | |
| 2 | 20 | √ | ||
| 3 | 30 | √ | ||
| 4 | 40 | √ | ||
| 5 | 50 | √ | ||
| 6 | 60 | X | cc3000 recv函数返回 -57 客户端 send函数返回 -1 |
|
| 7 | cc3000 | 10 | √ | |
| 8 | 20 | √ | ||
| 9 | 30 | √ | ||
| 10 | 40 | √ | ||
| 11 | 50 | √ | ||
| 12 | 60 | X | cc3000 send函数 一直阻塞 客户端 recv函数返回 0 |
猜测:CC3000是否有一套机制,在一定时间内套接字未进行通信,会自动关闭?如果是,但是我并未受到socket断开的事件信号HCI_EVNT_BSD_TCP_CLOSE_WAIT。
求大神解答!谢谢!