This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

http_client_demo连接wifi问题



我在尝试使用http_client_demo进行连接web服务器是时候,发现无法连接到指定的AP,我不知道是不是我配置的错误还是什么情况。我是将main.c中的host的地址和端口都改成了服务器的地址和端口。在common.h中将SSID的名称密码改成了我所要连接的路由的SSID和密码。

在下载程序并运行的时候,在路由器的路由表中没有发现该设备的连人路由器。

我想知道是不是我还有某些配置没有弄好,这个工程除了我改的那部分还需要别的处理操作吗?

  • 在common.h中将SSID的名称密码改成了我所要连接的路由的SSID和密码---路由器的加密方式有没有修改?

  • 加密方式也进行了修改,SSID以及密码设置如下:

    #define  SSID_NAME "64212"                   /* AP SSID */
    #define  SECURITY_TYPE SL_SEC_TYPE_WPA             /* Security type (OPEN or WEP or WPA*/
    #define  SECURITY_KEY "@dongche147@"                  /* Password of the secured AP */
    #define  SSID_LEN_MAX 32
    #define  BSSID_LEN_MAX 6

    补充一下,我使用终端查看串口输出状况也没有任何的输出。是不是其他地方还存在问题?