CC3350MOD: CC3350 TX/RX时功耗是否可以进一步降低?

Part Number: CC3350MOD
Other Parts Discussed in Thread: CC3350

CC3350设计用在耳机上,是否可以通过降低发射功率、限制上下行最大速率等方式进一步降低功耗,提升耳机续航能力?

  • 感谢您对TI产品的关注!
    关于你的咨询,我们正在确认您的问题,感谢您的耐心等待。

  • 降低发射功率的话,是可以适当降低Tx的瞬间功耗,但是要注意保证来BLE和WIFi连接的稳定性。

    限制上下行最大速率的话,不能省电,因为低速率会让射频RF开启更久,反而高速率传输完data后会进入休眠模式,更省电。

  • 我司产品计划使用单wifi模组的5G频段,不涉及wifi/ble的切换,用户场景使用距离设定最远10米左右,使用802.11a还是n或者ax?这个发射功率设定在多少dbm合适?目标时把功耗进一步降低,有没有相关的数据参考?另外这个发射功率出厂时是否可以设定好?以上问题帮确认下,感谢