CC3235SF: LAUNCHXL-CC3235SF用UniFlash无法进行烧录

Part Number: CC3235SF
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH,

我正在使用 UniFlash 8.8.1 版本。最初,我成功地通过官方的 simplelink_cc32xx_sdk_7_10_00_13 将 bin 文件烧录到设备中。随后,在“Program Image”功能中,我又烧录了由 Code Composer Studio 编译生成的 sli 文件。SOP 跳线设置为 0-1-0,TX 和 RX 跳线均位于 TOP 位置。现在,我尝试再次通过 UniFlash 连接 CC3235SF 进行烧录,但一直收到“BootLoaderError: Timeout reading data”错误。有哪些有效的排查方法可以解决这个问题?

目前,我已经确认 TX、RX 和 SOP 跳线连接正确。是否存在因一次性安全策略导致 UART 烧录被永久禁用的可能性