各位好:
我在使用CC3200时遇到一个问题,我测试的板子,烧录了TI的例程后,wifi部分没有工作,我测量了各部分的电压,发现DCDC_ANA的电压是1.95V;DCDC_DIG的电压是1.22V,都比较正常,但DCDC_PA没有输出,也就是说3200的数字部分和模拟部分均供电正常,但射频部分的供电没有输出。
后来拆下了开发板的3200和Flash换到自己的板子上,但不注意把板子搞坏了,于是想修好开发板,但给开发板焊接了新的3200,并烧录了程序后,也还依然是DCDC_PA没有输出。
买了几个3200的模块进行测试,把模块上的3200焊下来,再焊上去,它工作正常,但使用买的3200芯片焊接到模块上,也会遇到同样的问题。
不知有没有人能给一个研究方向?谢先了!