大家好,我想请教个问题!我们都知道cc3200程序中,我们调用了很多库函数,虽然有关于库函数功能的具体文档,但是没有库函数参数代表什么意义的解释文档,那么对于这些参数变量的含义我们可以在什么地方查询呢?
例如:函数GPIODirModeSet(GPIOA1_BASE,GPIO_PIN_5,GPIO_DIR_MODE_IN)函数中参数GPIOA1_BASE,GPIO_PIN_5,GPIO_DIR_MODE_IN等的含义在什么地方可以查询?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
这个头文件对应的.c文件的路径一般是什么?刚才找了下没有找到.c文件,只有头文件
我的邮箱
953883783@qq.com
在安装的SDK下面C:\ti\CC3200SDK_1.2.0\cc3200-sdk\driverlib
一般都会有相关的.h和.c文件的,在工程中可以将这些.c的文件添加到具体的工程目录中,方便在调试程序的过程中进行查看原函数,及参数的介绍等。