This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于申请样片遇到的问题

Other Parts Discussed in Thread: CC3200, CC3200MOD

准备使用无线的MCU开发产品,想申请一片CC3200时,但遇到了问题,截图如下:

请问这是什么原因?

  • 从上面的提示说这个模块可能不支持样片的申请,或者联系代理商或者TI的store进行购买,建议直接购买CC3200MOD的Launchpad进行相关的测试,官方有大量的例程及使用笔记。

    SimpleLink Wi-Fi CC3200 LaunchPad 模块

    SimpleLink™ Wi-Fi® CC3200MOD LaunchPad(带有认证模块)是用于 CC3200 无线微控制器 (MCU) 的评估开发平台,该微控制器是业界第一款具有内置 Wi-Fi 连接功能的单芯片可编程 MCU。此板使用 FTDI 实现板载仿真,并且包含可实现开包即用体验的传感器。此板可直接连接到 PC 以与 CCS 和 IAR 等开发工具搭配使用。

    此 LaunchPad 具有驱动程序支持和软件开发套件 (SDK),该套件中包含 40 多种 Wi-Fi 协议应用、互联网应用和 MCU 外设示例。单击此处下载最新 SDK 和固件。

    7.20 版的 IAR 支持 CC3200。可从此处获取免费(限时许可证)评估版本。

    有关 CC3200 的更多信息,请访问 http://www.ti.com/simplelinkwifi

    特性
    • CC3200MOD Wi-Fi 无线微控制器 (MCU) 模块
    • CC3200 模块经过 Wi-Fi CERTIFIED® 和 FCC/IC/CE 认证,可传输到终端产品
    • CC3200MOD、SimpleLink Wi-Fi、具有集成 MCU 的 internet-on-a-chip™ 模块解决方案
    • 利用 BoosterPack 生态系统的 40 引脚 LaunchPad 标准
    • 具有串行端口以用于闪存编程的基于 FTDI 的 JTAG 仿真
    • 便于用户交互的两个按钮和三个 LED
    • 通过 USB 传送到 PC 的反向通道通用异步接收器/发送器 (UART)
    • 具有 U.FL 进行传导测试的板载芯片天线
    • 用于开包即用演示的板载加速计和温度传感器
    • 用于电源和调试连接的微型 USB 接口

    相关的TIdesign:

    24 VAC 供电的 UART 转 Wi-Fi 桥接器参考设计

    24 VAC 供电的非隔离式 RS-485 转 Wi-Fi 桥接器参考设计

    24 VAC 供电的非隔离式 RS-485 转 Wi-Fi 桥接器参考设计