电源采用3.3V供电,按照dadasheet设计,但是发现datasheet提供的参考电路跟CC3100R11MGCR每个pin脚的使用说明有区别.具体区别如下:
1. PIN47 VDD_ANA2引脚如何使用?
2. pin1与pin3 要不要接下拉电阻100K?
3. pin58 59 60 62 test引脚需不需要引出来?
4 . 该芯片是默认使用UART调试的还是spi,或者是通过外围电路的配置?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
电源采用3.3V供电,按照dadasheet设计,但是发现datasheet提供的参考电路跟CC3100R11MGCR每个pin脚的使用说明有区别.具体区别如下:
1. PIN47 VDD_ANA2引脚如何使用?
2. pin1与pin3 要不要接下拉电阻100K?
3. pin58 59 60 62 test引脚需不需要引出来?
4 . 该芯片是默认使用UART调试的还是spi,或者是通过外围电路的配置?
原理图部分建议参考 SimpleLink Wi-Fi CC3100 BoosterPack
http://www.ti.com.cn/tool/cn/CC3100BOOST?keyMatch=CC3100&tisearch=Search-CN-Everything
CC3100 SimpleLink Wi-Fi and IoT Solution BoosterPack Hardware User Guide
SimpleLink Wi-Fi® CC3100 BoosterPack(含 QFN 封装器件)可用于连接到 TI LaunchPad 评估套件(为 MSP-EXP430F5529LP 和 MSP-EXP430FR5969 提供的软件示例)。CC3100BOOST 通过高级仿真 BoosterPack (CC31XXEMUBOOST) 连接到 PC,以使用 SimpleLink Studio for CC3100(包含在 CC3100 SDK 中)进行 MCU 仿真和软件开发。还可通过引脚将此套件连接到其他平台 – 请参阅编程指南中有关将驱动程序和示例代码移植到任何微控制器的说明。
CC3100是网络处理器,wifi单芯片控制器,不需要进行在线的调试,只需要配合这个网络处理器的MCU发送相关的控制API函数就可以了。