各位好:
咨询一个问题,我在使用3200进行OTA的过程中,报了一个-15的错误。我的程序大小是120KB,所以我在本地创建一个120KB的文件,每次写入1KB,创建文件成功。但是写入第一个1KB的时候它就报错了,错误代码为-15(SL_FS_ERR_OFFSET_OUT_OF_RANGE)。然后我改为创建一个多了2KB的文件,但是仍然报相同的错误,我想问下是因为什么,欻功能键文件的时候都是成功的。在之前我的程序为110KB以下的过程中,每次升级都是成功的,现在不知道为什么超过了这个范围就报错了