大牛们:
大家好,关于CC3100R11MRGCR WIFI模块有几个问题想咨询一下:
1、模块的SPI和UART的作用分别是什么?规格书上描述uart是用作程序升级。那我们需要实现MCU和WIFI模块的通信,在原理图设计上,SPI和UART是否都需要连接到MCU,UART接口是否需要接到外部接口作程序升级用?
2、datasheet推荐的设计参考,有两种电源方案,一种是3.3V,一种是1.85V。如果用3.3V的供电方案,接口的电压是3.3V的,而MCU的接口电压为1.8V,所以电路上比较麻烦。如果用1.85V的方案,则1.85V需求的电流高达900mA。在datasheet上没有找到芯片的内部结构图,我想问一下是否能够将VIN_DCDC_PA和VIN_IO的供电分开,VIN_DCDC_PA供3.3V,VIN_IO供1.8V。