本人打算用CC3200(A)发送TCP数据包给CC3200(B),他俩都作为STA模式连接在路由上,能够正常收,但是速度特别慢,几乎1分钟只能收到0.1mb,我试着将发送端每次发送的包调的大一点,结果还是一样的速度,为了排除每次断开重连的原因,我让A持续发送数据给B,结果仍然特别慢,我试着去排除他们两个的问题,我把电脑连到路由,用发送端A发给电脑,电脑端接收速度很快,排除了发送端的问题,结果用电脑又给接收端B每隔1ms发送数据,接收端也收的很快……不知道为什么用A去给B发就会出现速度特别慢的问题,附上代码(代码中是每发送10包断开重连继续发送),还请麻烦大家帮我分析一下原因,谢谢了!
while(1)
{
// creating a TCP socket
iSockID = sl_Socket(SL_AF_INET,SL_SOCK_STREAM, 0);
if( iSockID < 0 )
{
ASSERT_ON_ERROR(SOCKET_CREATE_ERROR);
}
iStatus = sl_Connect(iSockID, ( SlSockAddr_t *)&sAddr, iAddrSize);
if( iStatus < 0 )
{
// error
sl_Close(iSockID);
ASSERT_ON_ERROR(CONNECT_ERROR);
}
for(i=0;i<10;i++)
{
// sending packet
g_cBsdBuf[BUF_SIZE-6]=(char)lLoopCount>>24;
g_cBsdBuf[BUF_SIZE-5]=(char)lLoopCount>>16;
g_cBsdBuf[BUF_SIZE-4]=(char)lLoopCount>>8;
g_cBsdBuf[BUF_SIZE-3]=(char)lLoopCount;
iStatus = sl_Send(iSockID, g_cBsdBuf, 262, 0 );
if( iStatus < 0 )
{
// error
sl_Close(iSockID);
ASSERT_ON_ERROR(SEND_ERROR);
}
lLoopCount++;
}
sl_Close(iSockID);
MAP_UtilsDelay(8000000);
}
以上是发送端;
int Ret,lLoopCount;
int socketID[4] = {-1, -1, -1, -1};
for(i = 0; i < 4; i ++)
{
if(socketID[i] < 0)
{
socketID[i] = sl_Accept(serverID, ( struct SlSockAddr_t *)&sAddr, (SlSocklen_t*)&iAddrSize);
}
if(socketID[i] > 0)
{
int LOOP;
UART_PRINT("\n\rReceiving:\n\r");
for(LOOP = 0;LOOP < 1024 ; LOOP++)
{
Ret = sl_Recv(socketID[i], g_cBsdBuf, 1000, 0);
for ( lLoopCount = 0;lLoopCount < Ret;lLoopCount++)
{
MAP_UARTCharPut(UARTA0_BASE,g_cBsdBuf[lLoopCount]);
}
memset(g_cBsdBuf,0,sizeof(g_cBsdBuf));
}
}
}
for(i = 0; i < 4; i ++)
{
sl_Close(socketID[i]);
socketID[i]= -1;
}
以上是接收端。