This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

曲流反F型(MIFA)天线设计疑问?

Other Parts Discussed in Thread: CC2511

你好:

       我希望在我的PCB设计中设计一个MIFA天线,参考了CC2511 USB软件狗的设计。我有一个疑问,我查看了CC2511 USB软件狗的PCB,发现MIFA天线区域的电源层和信号层都做了挖空处理,那么天线的阻抗控制参考什么介质,是空气介质还是什么?层叠结构的阻抗控制不是都应该参考某一层吗?兴森快捷技术跟我说,天线是要有某一层做参考的,假如我做四层板,从WIFI模块 到 MIFA天线之间的那段走线做50Ohm阻抗,参考相邻的地层,天线本身各个位置的宽度是固定的,参考第三层的电源层或者底层。请问哪种设计是更好的,或者两种都可以呢?

  • 附件是个PCB天线的设计方法。还有设计软件的使用。

    50欧阻抗天线设计.doc
  • 一般都是参考整个的地平面作为天线的参考层,注意要结合你做板子时的板材厚度,还有你50欧姆天线的宽度,一般直接和做板子的PCB厂商沟通,天线部分做成50欧姆的即可,他们会根据具体的FR的距离和敷铜的厚度进行调整,另外关于TI的PCB天线参考设计

    <1>2.4 GHz Inverted F Antenna(DN0007 IFA-2.4GHz) features:
    S11 < -15 dB @ 100MHz (2.40G-2.48G)
    Typical Efficiency 80%(EB)
    Antenna Size 25.7 x 7.5 mm
    <2>Small Size 2.4 GHz PCB antenna(AN043 MIFA-2.4GHz) features:
    S11 < -13 dB @ 100MHz
    Typical Efficiency 68%(EB)
    Antenna size 15.2 x 5.7 mm

  • yongbo, 

    天线周边的接地金属或者塑料胶皮等都会影响天线的性能的。

    天线的“线”的宽度不是很关键,这里的参考平面不是微带线的参考地的概念,是一个“镜像”的作用。。。。

    你需要做的是,严格参考你参考的设计,然后根据你的实际产品天线周边的影响做阻抗匹配调整。

    BR. AZ