大家好
参考官方板原理自制的小板,烧写blinky工作正常,烧写out of box后无反应,断点发现在sl_start处跑飞,有时会返回-3
测量48pin VDD_ANA1电压为1.924V,38pin ANA_SW对比官方板的频率也不一致
同时PA输出几乎为0
DIG部分测量9pin为1.154V,但是觉得开关频率较官方板还是低很多
我测量FLASH的各个pin对比参考感觉也不一致
芯片尾缀G3,G4都试过。
请问有什么办法可以解决?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
根据您的描述有可能是射频部分的电路问题,您是否有参考过TI的参考设计?
在具体设计产品的时候,射频部分的设计可以分成两部分,一部分是电路传导部分, 另外一部分是天线电路。借用 TI 的参考设计,可以以 R110/R111 的共焊盘为射频参考平 面。最终的设计目标是要保证 Z1 和 Z2 都是 50ohm 的系统,这样,就可以保证一个良好 的传输特性。
另外附上CC3100/CC3200电路板设计重点