1,首先要学习C语言基础,就相当于60%会单片机了,因为现在所有8/16/32位(51系列,MSP430系列,ARM系列)都是使用C语言。
2,听起来单片机比较陌生,不是因为不懂,而是不知道方法和流程。现简单说说,单片机一般自己摸索会遇到很多问题,自己琢磨很忙,有人指导最好,时间很缩短很多。
3,先看内核cortex-m3:到网上买一个开发板,价格不会超过300左右元。
4,看一下单片机功能:包换内部FLASH、RAM、TIMER、INT、ADC、USB、ISP/IAR等。
5,编译环境、编程软件KEIL。
6,打开开发板的例子程序,在KEIL编译,下载到板,看结果和说明是不是相符,达到这样效果时,心里肯定很激动,这时真正学会了单片机,成功了。
7,然后再学会看电路图,电路图,就是一根线从一个地方连接到另一个地方,写代码时,只记住单片机是哪一个管脚,然后对它写代码即可。这里我说的简单些,你需要都下工夫,如果实在学不好,建议去信盈达实训学校学习会快的很多,那里老师带你,有不会的可以问。
总结:实验动手很重要,要多参与这样的项目开发,动做些项目,方能进步。
想更多学习嵌入式可联系黄老师:13722663815 QQ290583896