This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

使用uniflash烧写自己修改udp_socket程序不执行

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC3200

使用ccs6.2开发软件在cc3200 lanchxl的例程中udp_sock例程基础上做了一些简单开发,在调试时工作正常,使用uniflash烧写到flash后发现不能正常运行。使用uniflash烧写例程中的blanky中的blanky.bin可以正常运行。

这是我程序的问题吗?还是哪里需要配置。。

求大神指点呀。

  • 建议首先用官方的例程,进行bin文件的烧写,注意Servicepack网络处理器的bin 需要一起写入SPI Flash中,验证硬件CC3200的Lauchpad可以正常工作,在确认是否你程序中会出现问题,如果调试没有问题,一般情况下写入到SPI Flash中是可以正常运行,因为CC3200启动后会向SPI Flash中读取所有程序到内部的RAM中进行执行。

  • 我是基于udp_socket例程开发,现在排查发现我只要在pinmux.c的PinMuxConfig(void)函数中参照blanky例程添加对应的led灯的管脚定义,程序就会不执行。很苦恼。。代码付下,解注释led灯管脚,烧写到flash就能正确执行。

    PinMuxConfig(void)
    {
    //
    // Enable Peripheral Clocks
    //
    MAP_PRCMPeripheralClkEnable(PRCM_UARTA0, PRCM_RUN_MODE_CLK);

    //
    // Configure PIN_55 for UART0 UART0_TX
    //
    MAP_PinTypeUART(PIN_55, PIN_MODE_3);

    //
    // Configure PIN_57 for UART0 UART0_RX
    //
    MAP_PinTypeUART(PIN_57, PIN_MODE_3);

    //Pin64/Gpio9
    /*
    MAP_PinTypeGPIO(PIN_64, PIN_MODE_0, false);
    MAP_GPIODirModeSet(GPIOA1_BASE, 0x2, GPIO_DIR_MODE_OUT);

    //Pin01/Gpio10
    MAP_PinTypeGPIO(PIN_01, PIN_MODE_0, false);
    MAP_GPIODirModeSet(GPIOA1_BASE, 0x4, GPIO_DIR_MODE_OUT);
    //Pin02/Gpio11
    MAP_PinTypeGPIO(PIN_02, PIN_MODE_0, false);
    MAP_GPIODirModeSet(GPIOA1_BASE, 0x8, GPIO_DIR_MODE_OUT);

    //Pin03/Gpio12/relay
    MAP_PinTypeGPIO(PIN_03, PIN_MODE_0, false);
    MAP_GPIODirModeSet(GPIOA1_BASE, 0x10, GPIO_DIR_MODE_OUT);
    */
    //for adc
    MAP_PinTypeADC(PIN_58,PIN_MODE_255);
    MAP_PinTypeADC(PIN_59,PIN_MODE_255);
    MAP_PinTypeADC(PIN_60,PIN_MODE_255);
    }

    使用的是官方的cc3200 lanchxl开发板。

  • 终于解决了,忘记添加时钟了,MAP_PRCMPeripheralClkEnable(PRCM_GPIOA1, PRCM_RUN_MODE_CLK);

    但奇怪的是为啥在调试状态下,在RAM里运行正常呢。