This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于cc3200 smartconfig 发现设备失败的问题

Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF, CC3220S, CC3220R

请教大家一个问题:

我使用ti 官方ios的 WiFi starter应用程序,iPhone 6手机 

设备固件用的是sdk 1.2里面的example : provision smartconfig这个工程

无论怎么操作 smartconfig 都不成功

我 format flash以后 烧写了servicepack_1.0.1.6-2.7.0.0。bin

重新烧写固件 还是不成功

一直停留在获取ip的sleep等待中

我还需要什么需要主要的?还请高手指点一下

  • 你好,最后查出是手机设置的问题还是板子侧配置的问题?能给大家分享一下你的解决方案吗?谢谢!

  • 如果要使用SmartConfig的功能建议升级到CC3220芯片,详细信息如下

    同时更新一下WiFi CC3200的升级芯片CC3220的基本信息:

    The CC3220 family offers three pin-to-pin compatible variations:

    • CC3220SF: 256kB RAM + 1MB XIP Flash and application level security
    • CC3220S:   256kB RAM and application level security
    • CC3220R:   256kB RAM

    CC3220SF芯片内置了 1MB的Flash,客户的代码直接在Flash中运行,256k的RAM完全开放给客户使用,同时增加了Security的支持

    CC3220S芯片使用256k的RAM同时运行代码和RAM,也就是代码+程序使用的RAM在256k范围之内,增加了Security的支持

    CC3220R芯片内置256k的RAM,

    最新的CC3220升级芯片在AP模式下可以支持最大4个Station的连接,同时增加了IPV6的支持,增强了wifi RF的设计,大幅度提升了SmartConfig的配置成功率,详细了新特性的增加请参考CC3220的芯片手册和设计指南。