请问 CC3200 可以控制收发状态吗 发送完成后 间隔一定时间在收
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
怕对方的信号还没有传到这里 就又切换到了发送状态
希望通过增加大功率功放 达到远距离传输的目的
或者CC2650 可以吗,任何能控制收发的芯片都可以
选CC1310 产品,属于sub1g,距离远,可以支持多个1g频段的频率
非常感谢,但我们希望能在300公里左右的距离 传输一路视频 所以想控制收发 不知道能不能实现自己控制收发