This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

cc3200 WIFI-STA模式Demo始终收不到WLANASYNCCONNECTEDRESPONSE

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC3200

Dear TI:

现象:

    在做STATION DEMO(移植)的时候,始终未收到WLANASYNCCONNECTEDRESPONSE(880)的回复。

导致一直在while(((!IS_CONNECTED(g_uIStatus)) || (!IS_IP_ACQUIRED(g_uIStaus))))循环直至超时。

环境:

    1. 板子直接用SDK里的STATION跑(ewarm编译),连A手机热点,一切正常。

    2. 移植STATION Demo至某系统跑(gcc编译),连接(同一)A手机热点出现上述现象。

(在此之前收到c86,c85,c81,c86,cb5,c86,c6d,c80这些回复未见报错,就是收不到880的回复。

问题:

思考尝试过很多方法,未见效果。故请教:是否是gcc编译问题?还是smart config相关问题?

能否帮忙提供解决或Debug思路,感激不尽~~

  • 该问题已解决。

    当手机作为AP热点

    1. 更改SSID_NAME

    2. 确保SECURITY_TYPE为SL_SEC_TYPE_WPA_WPA2

    看过很多相关问题,现总结其他网友可能的解决方法:

    1. 尝试换一个SSID_NAME

    2. 注意SECURITY_TYPE安全类型

    3.volatile unsigned long g_ulStatus

    4.升级SP(www.ti.com/tool/c3200sdk)

    5.CCS Uniflash Format时Capacity为1MB/8MB的影响

    6.删掉cc3200里的profile

    相关具体原因烦请TI工作人员看到能给以细节回复,以供学习,多谢了。