This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
最近在查看CC3200平台资料,有几个问题希望帮忙回到下:
1、CC3200的frame end触发条件是VSYNC信号上升沿或者下降沿吗?TRM并没有细说
2、MT9D111输出的数据是否包括SOI/APP0DQT/SOF/SOS/EOI等信息?
3、如果不包含这些标记信息,那么是否需要自己添加?
4、CC3200通过并口CSI接收数据,然后通过DMA传出FIFO,请问是通过DMA传到哪?
5、这些数据是怎么传送给WIFI模块?
6、如果原始数据不包含标记信息,那么这些标记信心是在传送WIFI前增加还是传送到PC或者ANDROID上再增加?
1. 会有一个FRAME END中断,CAM_INT_FE, 不过是不是VSYNC信号上升沿或下降沿我就不确定了。
2. 没有JPEG的头,请参考SDK里面的例程代码,是需要代码里面加的。
3. 不是太明白这个问题的意思。请解释一下,谢谢!
4. CC3200本身就是一个WIFI SOC,MT9D111通过camera interface传到CC3200
5. 这个随便你,在例程里面是在CC3200里面添加的。