This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

CC3220可以驱动LCD或OLED屏吗?

Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-K350QVG-S1

如题,如能驱动,屏的分辨率能达到多少? 如何连接? 需要其他器件扩展吗? 是否已有demo可借鉴? 谢谢!

  • 这问题问的怎么回答,要看你说的什么接口的屏幕。。需要多少IO。。简单的12864屏幕肯定是没问题的。

  • 可以通过SPI 进行屏幕的驱动,TI官方有一个3.5寸彩屏的驱动

    http://www.ti.com.cn/tool/cn/boostxl-k350qvg-s1

    描述

    BOOSTXL-K350QVG-S1 Kentec QVGA 显示BoosterPack 是一款用于向 LaunchPad 设计中添加触控式彩色显示屏的易用型插件模块。借助此 BoosterPack,MCU LaunchPad 开发人员可在开发的应用中采用通过 SPI 控制的 320 x 240 像素 TFT QVGA 电阻式触摸显示屏。

    特性
    • Kentec TFT LCD(器件型号:K350QVG-V2-F)
      • 3.5 英寸 QVGA(320x240 分辨率)
      • SPI 接口
      • 4 线电阻式触摸屏
      • 白光 LED 背光
    • LED 背光驱动器电路
    • 符合 BoosterPack 标准,适用于 20 和 40 引脚 LaunchPad

  • 谢谢,分辨率能更大些吗? 比如800*600.

  • 只要这款屏幕有SPI接口就可以进行驱动,不过这么高的分辨率估计用SPI驱动整屏幕的刷新率不会太高,如过只是数据部分刷新问题不大。