TI E2E 英文论坛海量技术问答的中文版全新上线,可点击相关论坛查看,或在站内搜索 “参考译文” 获取。

This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

CC3200做普通网卡问题

Other Parts Discussed in Thread: CC3200, TIDC-CC3200-VIDEO

你好,请教下,CC3200如何当一个普通的网卡使用,我的平台是linux,硬件是3518我想使用SPI来通信,CC3200我要做那些工作?3518端是否只要把SPI驱动跑起来,ifconfig就可以看到网卡了?请帮忙回答下,谢谢!

  • 如果使用的Linux平台,做普通的网卡使用,建议使用TI的WL18x系列的WiFI产品,而且TI也有相关的资料介绍,更适合你目前的应用,

    而CC3200是针对与低功耗的物联网平台开发的芯片,更加适合物理网通信吞吐量不大的情况下使用

  • 从网站CC3200的简要介绍

    用业界第一个具有内置 Wi-Fi 连通性的单片微控制器单元 (MCU) 开始你的设计。 针对物联网 (IoT) 应用的 SimpleLink CC3200 器件是一款集成了高性能 ARM Cortex-M4 MCU 的无线 MCU,从而使得客户能够用单个集成电路 (IC) 开发整个应用。 借助片上 Wi-Fi,互联网和稳健耐用的安全协议,无需之前的 Wi-Fi 经验即可实现更开速的开发。 CC3200 器件是一个完整平台解决方案,其中包括软件、示例应用、工具、用户和编程指南、参考设计以及 TI E2E 支持社区。 此器件采用易于布局布线的四方扁平无引线 (QFN) 封装。

    此应用 MCU 子系统包含一个运行频率为 80MHz 的行业标准 ARM Cortex-M4 内核。 此器件包含多种外设,其中包括一个快速并行摄像头接口,I2S,SD/MMC,UART,SPI,I2C 和四通道模数转换器 (ADC)。 CC3200 系列包括用于代码和数据的灵活嵌入式 RAM,以及具有外部串行闪存引导加载程序和外设驱动程序的 ROM。

    Wi-Fi 网络处理器子系统特有一个 Wi-Fi 片上互联网并且包含一个额外的专用 ARM MCU,此 MCU 可完全免除 应用 MCU 的处理负担。 这个子系统包含 802.11 b/g/n 射频、基带和具有强大加密引擎的 MAC,以实现支持 256 位加密的快速、安全互联网连接。 CC3200 器件支持基站、访问点和 Wi-Fi 直接模式。 此器件还支持 WPA2 个人和企业安全性以及 WPS2.0。 Wi-Fi 片上互联网 包括嵌入式 TCP/IP 和 TLS/SSL 堆栈,HTTP 服务器和多个互联网协议。

    电源管理子系统包括支持广泛电源电压范围的集成直流-直流转换器。 这个子系统可启用低功耗模式,诸如具有 RTC 的休眠模式,所需电流 少于 4μA。

  • 你好,我的项目就是物联方面的,数据不大,主要是通过CC3200透传图片,控制外设电源,因为你们的功耗低,现在就是不明白如何通过SPI操作CC3200做网卡通信?有这方面资料提供吗?非常感谢你

  • 你好,可以参考TI的设计资料

    如下资料

    http://www.ti.com.cn/tool/cn/TIDC-CC3200CAMBOOST

    http://www.ti.com.cn/tool/cn/TIDC-CC3200-VIDEO

    描述

    通过该设计,OV788 超低功率视频压缩芯片用户可轻松实现通过 Wi-Fi® 传输音频和视频数据的实时流功能。它在 SimpleLink™ CC3200 Wi-Fi 无线微控制器上展示了可支持 RTP 视频流和 Wi-Fi 连接的单芯片实施,通过来自本地网络中任意智能手机、平板电脑或计算机的 802.11 b/g/n 网络进行数据传输。此设计实施充分利用 CC3200 Internet-on-a-chip™ 解决方案容易调试至 Wi-Fi 网络和高级低功耗模式的优势,非常适合各种物联网 (IoT) 应用,例如智能家居中的电池供电入侵摄像机、门锁、可视门铃和 360 度多摄像头。

    特性
    • 支持截屏和流:视频 - 720p @ 15FPS
    • 支持截屏和流:音频 – PCM,16bps @ 11025Hz
    • 支持 RTP/RTSP 协议
    • 通过 802.11 b/g/n 网络进行数据传输的 SimpleLink™ Wi-Fi 解决方案

    描述

    此设计基于 SimpleLink Wi-Fi CC3200 Launchpad 和摄像头 BoosterPack,使新应用以及门铃等现有应用实现 Wi-Fi 摄像头功能。它可以通过 Wi-Fi 实现 JPEG(VGA 或 QVGA)图像的采集、远程控制和传输。

    特性
    • 参考设计包括可用于 CC3200-LAUNCHXL 板的摄像头 BoosterPack 设计
    • 电路板设计支持 Aptina MT9D11 (2 MP) 和 Omnivision OV3660 (3 MP) 传感器模块。支持多种格式,包括 JPEG 压缩。该设计经由并行接口连接到 CC3200(不包括传感器)
    • 该设计可用于将 JPEG 图像采集并保存到嵌入式 Web 服务器上、使用嵌入式 SMTP 协议通过电子邮件发送采集的图像或对 JPEG 图像进行最高 6 FPS 的流式传输
    • CC3200SDK 中提供的摄像头演示应用在接入点模式下要求 C3200-LAUNCHXL + 此摄像头设计设置,并将采集的 JPEG 格式 VGA 或 QVGA 图像保存到嵌入式 Web 服务器,以便从任何通过 Wi-Fi 连接到 CC3200 的设备进行查看
    • 经过全面测试的参考设计系统,包括电路板设计文件、电路板用户指南、演示软件、演示用户指南