据测,get的数据长度只有64byte,再长就显示unknow token了,但看文档应该是255byte,怎么回事,如何扩展,希望能达到1k。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
据测,get的数据长度只有64byte,再长就显示unknow token了,但看文档应该是255byte,怎么回事,如何扩展,希望能达到1k。
1. Get方法长度限制
Http Get方法提交的数据大小长度并没有限制,HTTP协议规范没有对URL长度进行限制。这个限制是特定的浏览器及服务器对它的限制。
如:IE对URL长度的限制是2083字节(2K+35)。
下面就是对各种浏览器和服务器的最大处理能力做一些说明.
Microsoft Internet Explorer (Browser)
IE浏览器对URL的最大限制为2083个字符,如果超过这个数字,提交按钮没有任何反应。
Firefox (Browser)
对于Firefox浏览器URL的长度限制为65,536个字符。
Safari (Browser)
URL最大长度限制为 80,000个字符。
Opera (Browser)
URL最大长度限制为190,000个字符。
Google (chrome)
URL最大长度限制为8182个字符。
Apache (Server)
能接受最大url长度为8,192个字符。
Microsoft Internet Information Server(IIS)
能接受最大url的长度为16,384个字符。
通过上面的数据可知,为了让所有的用户都能正常浏览, URL最好不要超过IE的最大长度限制(2083个字符),当然,如果URL不直接提供给用户,而是提供给程序调用,这时的长度就只受Web服务器影响了。
注:对于中文的传递,最终会为urlencode后的编码形式进行传递,如果浏览器的编码为UTF8的话,一个汉字最终编码后的字符长度为9个字符。
因此如果使用的 GET 方法,最大长度等于URL最大长度减去实际路径中的字符数。
2. POST方法长度限制
理论上讲,POST是没有大小限制的。HTTP协议规范也没有进行大小限制,起限制作用的是服务器的处理程序的处理能力。
如:在Tomcat下取消POST大小的限制(Tomcat默认2M);
打开tomcat目录下的conf目录,打开server.xml 文件,修改
debug="0"
acceptCount="100"
connectionTimeout="20000"
disableUploadTimeout="true"
port="8080"
redirectPort="8443"
enableLookups="false"
minSpareThreads="25"
maxSpareThreads="75"
maxThreads="150"
maxPostSize="0"
URIEncoding="GBK"
>
增加红色字体部分 maxPostSize="0" (设为0是取消POST的大小限制)
谢谢你,不过这不是答案,是我表述不清楚,c3100的sdk中限制了,在netapp.c文件中,但是限制点我没找到,无法修改。应该不是明码.
请问你在哪里看到说是256个字节,能否告诉我一下。
typedef union
{
slHttpServerString_t token_value; /* < 64 bytes*/
} SlHttpServerResponsedata_u;
typedef struct _slHttpServerString_t
这是在“CC3100CC3200 SimpleLink™ Wi-Fi® Interneton-on-a-chip User's Guide.pdf”的96页说的,说明用token带的数据只有64bytes。
/* Important: in case the max len is changed, make sure the struct sl_NetAppHttpServerSendToken_t in protocol.h is padded correctly! */
#define MAX_TOKEN_NAME_LEN (20)
#define MAX_TOKEN_VALUE_LEN MAX_INPUT_STRING
在sdk中的netapp.h里面有上述定义,这个token长度最长为256,可用就更短了
我就想打破限制,一帧数据能达到2k,socket限制好像是2048bytes。