This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

CC3220SF 的程序下載到哪裡?

Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF, CC3220SF-LAUNCHXL

1.CC3220SF 的程序是存放在外部還是內部的呀?

2.CC3220SF lauchpad 的MFI 在哪裡呀  ?沒找到

  • 您可以使用TI的 SIMPLELINK-CC3220-SDK-HOMEKIT-PLUGIN  

    http://www.ti.com/tool/SIMPLELINK-CC3220-SDK

    这个是要求有MFI的license

  • CC3220SF用IAR CCS等编译器下载到了内部的FLash中,使用Uiflash下载到了片外的Flash中

    CC3220SF Launchpad上没有MFI的芯片,这个芯片是苹果公司的芯片

    http://www.ti.com.cn/tool/cn/CC3220SF-LAUNCHXL?keyMatch=cc3220sf-launchxl&tisearch=Search-CN-Everything

    描述

    SimpleLink™ Wi-Fi® CC3220SF LaunchPad™ 开发套件 (CC3220SF-LAUNCHXL) 的亮点是 CC3220SF,它是一款具有 1MB 闪存、256KB RAM 和增强的安全功能的单芯片无线微控制器 (MCU)。CC3220SF-LAUNCHXL 具有可实现完整开箱即用体验的板载仿真功能和传感器。此板可以直接连接到 PC 以便与 Code Composer Studio™ Cloud 集成开发环境 (IDE) 等开发工具配合使用。访问 dev.ti.com,立即开始使用 SimpleLink Wi-Fi CC3220SF LaunchPad 开发套件。

    CC3220SF 器件让物联网网络安全到达一个新等级,让开发人员通过多种通信协议轻松地连接应用到云。

    利用我们的 Launchpad 软件开发套件 (SDK) 来加快应用开发并推动产品上市。有关更多信息,请访问 CC3220SF 产品页面

     

    特性
    • 支持各种 IDE:CCS、用于 ARM Cortex-M4 的 IAR Embedded Workbench
    • 具有传感器、LED 和按钮的独立开发平台
    • 具有支持 U.FL 测试的板载芯片天线
    • 2 x 20 引脚可堆叠连接器(BoosterPack 接头),可连接到 TI LaunchPad 和其他 BoosterPack
    • 通过 USB 传送到 PC 的反向通道通用异步接收器/发送器 (UART)
    • 配有闪存编程串行端口基于 XDS110 的 JTAG 仿真