你好,我在测试CC3120模块的network terminal例程时有个问题不太明白。
我使用udp client模式下的发送,pc机用网络调试助手接收数据,pc的端口号是5556,这样做没有问题。
但用pc向cc3120发送数据时,cc3120的端口号应该是多少?我使用的命令是“recv -u -p 5556 -n 1”,但是pc向5556这个端口发数据cc3120是收不到的。所以我该用哪个端口向cc3120发数据呢??????
另外我看udp client模式发送时使用的是随机端口,例程在发送后调用了sl_Close,那么这个端口在发送完后就不能使用了吧?