请教一个问题:
我在使用cc3120模块做开发,基于network_terminal例程,在例程中tcp client发送和接收使用的都是局部变量定义的socket,示例中的使用方法是:
int32_t TCPClient(uint8_t nb, uint16_t portNumber, ip_t ipAddress, uint8_t ipv6, uint32_t numberOfPackets, uint8_t tx)
{
int32_t sock;
********
if(tx)
{
buflen = MAX_BUF_SIZE;
/* Send packets to the server */
status = sl_Send(sock, &buf, buflen, 0);
********
}
else
{
*******
status = sl_Recv(sock, &buf, buflen, 0);
********
}
}
如果我想用同一个socket,同步完成tcp接收和发送,理论上是否是可行的?
比如定义一个全局变量int32_t gSock,在一个线程中调用sl_Send(gSock,*,*,*) 发送数据,在另一个线程中调用sl_Recv(gSock,*,*,*) 接收数据。