本人按照 CC3200-LAUNCHXL参考资料上的电路图制作了几块PCB核心版,将2根UART(55和57管脚 )线 和4根JTAG线及6根SOP线引出。其中SOP2用短接帽短接。UART和JTAG线分别用杜邦线和CC3200-LAUNCHXL板子上的对应接口(J6,J7,J8,J9,J10,J11)连接。.由于设计初打算用电池供电,所以在调试过程中5V和GND通过跳线和CC3200-LAUNCHXL板子上的5V及GND相连。
然后使用CCS7.3.0调试官方例程 。出现:Cortex_M4:Error connecting to the target.
用UniFlash下载程序出现 : Begin Program operation.
INFO:->Executing Operation:Connect
INFO:->Setting break signal
INFO:->detecting FTDI for device reset
ERROR:-----reading ACK signal failed------
WARNING:----seting break signal to false failed----
FATAL:-------Can't connect to device !!-------
FATAL:------Error connecting to the device,Please check your COM port settings.Error code:-3
INFO:->Executing Operation:Disconnect
Operation Program returned.
本人只用过和设计过几款简单的STM32系列产品,这是第一次使用TI的处理器。按照以往检查STM32板子的经验检查PCB版。PCB版电源部分没有问题 (先用万用表按照原理图断电检测通断路,后带电测芯片电源管脚电压,实测无问题),晶振经检测起振(带电检测晶振两端电压,皆为1.几伏,且两端有一定的电压差)。按照以往设计STM32板子的经验 ,检测板子大体无问题后直接烧录程序,基本也就没有问题。但是此次制作的CC3200板子(两套,4块)调试和下载皆出现如上问题。实在是找不到原因,特此请教。
请问是 我板子的设计 有问题好是 开发步骤 有问题?
板子电路图设计参照 ti/CC3200SDK_1.3.0/doc/hardware/CC3200-LAUNCHXL_SCH_Rev4p1-a
本人具体开发步骤为:按照电路图制作PCB版,断电用万用表检查PCB版通断路情况,上电调试和下载程序(出现问题),再次检测PCB电路,检测晶振,带电检测芯片管脚电压。
如果是板子设计问题,估计出现在那一部分(没有具体的给一个大体方向也行,我好 排查问题)?
如果是开发步骤问题,请给 我一个详细的开发步骤(越详细越好 )。
非常感谢!!!!