TI技术支持或大虾们,
你们好,最近利用CC3220开发一款产品,参考了CC3220 cc32xx_sdk_1_60_00_04中的例程:network_terminal,在联网成功后,加入了自动重启功能,结果上电运行后,第一次联网成功能成功重启,第二次启动联网成功后自动重启,却重启失败,每次都这样!
用UNIFLASH连接芯片后,发现SFLASH中的文件系统读不到了,正常是可以读取到的,请问是哪里的原因,谢谢!
重启函数代码如下:
/* stop network processor activities before reseting the MCU */
sl_Stop(SL_STOP_TIMEOUT );
DebugLog("[Common] CC3220 MCU reset request\r\n");
/* Reset the MCU in order to test the bundle */
PRCMHibernateCycleTrigger();