您好,按您说的,把路由器的DHCP打开了,应该没什么问题,还有您说的要把另一个设备连到路由器,不知道您指的是通过有线lan口连到设备还是无线连wifi就可以,因为我之后应该是要通过路由器的lan口连出来一根线接到可以读出传输的数据的板子上,所有我在这里试了下将路由器通过lan口连接到电脑;运行程序,做了以下几个例子:
我理解的u、nb和V这三个参数的意思是不设置的话就分别是TCP、blocking、IPv4;
有个小问题,server的ip在这里指的应该就是路由器的ip吧,不然感觉板子并没有和路由器有连接,或者是我理解错了,还是说是另一个最终要从路由器里获得数据的设备的ip呢?
第一个测试的send:作为client,server的ip地址设的是路由器的ip,后面显示发送成功,在这个里面u、nb、V都进行了设置,
第二个测试就是只把u、nb、V去掉了,然后显示有错误;不知道是tcp还是ipv4或者什么别的原因,
第三个把电脑和路由器断开了,然后server ip写的是电脑的,设置了u、nb、V,但还是显示成功,按理说电脑此时跟路由器没有连接啊,但为什么显示发送成功,还是说我这么设置的意思是直接把数据不通过路由器而是通过电脑的ip直接发送给了电脑?
主要就是有几个参数的意义不是很确定,有什么办法可以查看最终发出去的具体数据是什么吗?
谢谢!