你好,现在我在用cc3220s这块板子,实现输入一个脉冲信号到capture引脚,用capture捕获其上升沿,并对上升沿进行计数,然后计一个数,把计数值发送一次,但是遇到了下面几个问题:
这是我设置的capture部分的参数:
1.如下图所示,到about to capture是没有问题的,前面sl_connect也是连接好了,但是程序一运行,即使不加脉冲信号,程序也会不断的进入中断,并发送数据,都不知道它发送的是什么?

2.又稍微改了下程序,但是外加脉冲信号后,程序根本不进中断,按理说我设置的捕获上升沿啊,应该一捕获到上升沿就进入中断发送计数值啊,但是就是不进中断,我不知道跟semaphoreP_post和semaphoreP_pend函数有没有什么关系,这个捕获部分我是参考的capturepwmdisplay这个例程,在这个例程上就可以正常捕获上升沿并计入中断,然后无线发送参考的是TCP socket,两部分单独使用都可以实现功能,但是合起来就老是不进中断,编译也没有错误,不知道为什么,求解答?十分感谢!