我是TI广州intern FAE Boyu LIu,目前主要需要以下问题需要解决:
1.由于需要提高flash的容量,目前查看的W25Q256初步看手册文档是可以支持替换的,能否确认一下?
2.在CC3220SM的simplelink SDK规格上说内嵌了httpServer的动态网页特性,只有一个接口SimpleLinkHttpServerEventHandler,目前应用场景是:PC通过浏览器http get获取CC3220SM中的传感器数据网页(有部分数据需动态嵌入网页回传,这部分是否有相应的说明使用文档呢?),然后通过PC浏览器http post将部分配置的信息回传给CC3220SM写入到SPI flash当中保存(Post回传方式支持什么样子的格式或者方式呢?)
期待工程师们的回复。