(SimpleLink系列可以在同系列之间快速移植开发,这基于软件中间层SDK,以及芯片Flash ROM中的微代码。)
(m.eepw.com.cn/.../345643.html)
TI的朋友们好,我最近一直在研究SimpleLink系列,很有兴趣。主要还是想结合带内部以太网PHY的MSP432E401Y做点东西。有几个小疑惑不知道能否指点我一下。
1、如图一,CC3200/CC3100被称为第一代产品(1st Gen)、CC3220/CC3120为第二代产品,其中只有第二代支持“SimpleLink MCU Platform”,据我了解,这项技术是一个软件中间层,可以在多种不同的wireless技术之间快速切换。那么,第一代产品也被称为SimpleLink系列,它有什么类似的快速开发的特性吗?或者说第一代、第二代的区别是什么?还是仅仅因为第一代都是无线芯片,简单的取名就都叫SimpleLink?
2、MSP432P401R / MSP432E401Y作为Host MCU也属于SimpleLink系列。这个SampleLink技术是不是局限在所有的“wireless”芯片,对以太网不起作用?就算后者内部集成了以太网功能,但只有配合了CC无线芯片才可发挥特点。也就是说,MSP432必须要配合CC系列无线芯片来使用?
我目前还是对SimpleLink的定义不清晰。我想我可以看下“swsy004c.pdf”。
(www.ti.com/.../swsy004c.pdf)
3、图二的黄色框内容使我产生了疑惑,只有MSP432控制器配合了CC才可以发挥作为这个系列的特性吗?一个MSP432挂载多个CC?但可不可以这样,就两个芯片,不使用MSP432,一个Wi-Fi芯片比如CC3220、再加第二个CC比如Blu芯片。在CC3220的M4上跑上层应用,并控制蓝牙CC芯片,从而实现SimpleLink快速可移植特性可以吗?
Dylan 北方工业大学 2018/8/6