This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

小白请教 实现cc3220连接问题



官方文档:

6.1.1 CC3220 配置
用户可使用SimpleLink Wi-Fi Starter Pro 应用程序启动AP 或SmartConfig 配置实现快速CC3220 连接。
在此过程中,AP 凭证会由CC3220 解码,配置文件会存储到串行闪存中,以供后续连接使用。
默认情况下,OOB 应用程序在配置模式下启动。进入配置模式时,红色LED (D7) 会每2 秒闪烁一次。
端也可用于显示附加调试消息。器件准备好进行配置时,会显示等待配置(Waiting to be Provisioned) 的消
息。

实际情况:

电路板拿到手后,usb上电开机,D7常亮。怎么进入配置模式?而且在手机上用smartconfig也连接不上