This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

CC3200 OTA 失败后,还原问题

Other Parts Discussed in Thread: CC3200, UNIFLASH

请教TI的工程师,

/sys/mcubootinfo.bin 文件已经指定到/sys/mcuimg2.bin。 但升级的时候 文件出现问题或断电等原因,下载文件有问题。

bootloader 从mcubootinfo中读取,并从mcuimg2.bin 启动, 发现启动不了,不应从/sys/mcuimg2.bin 开始吗?

现在是没有任何输出

  • OTA的流程是这样【来自工程师terry Han的总结】

    Bootloader Application Update Sequence

    首先Spi_Flash中存储:

    /sys/mcuimg .bin

    /sys/mcubootinfo.bin

    /sys/mcuimg1.bin

    /sys/mcuimg2.bin

    /sys/mcuimg3.bin

    1、CC3200当上电的时候,会把内置ROM中的bootloader拷贝到0x2000 0000 ~ 0x2000 4000内

    2、CC3200内置ROM的bootloader在RAM中运行,会/sys/mcuimg.bin(也就是本程序生成bootloader=relocator.bin+bootmgr.bin) 拷贝到0x2000 4000处,并从该地址执行程序

    3、首先运行relocator.bin文件,relocator文件的功能就是把bootmgr.bin拷贝到0x2000 0000处,并接着跳到0x2000 0000处执行

    4、CC3200从RAM的起始地址运行bootmgr.bin,在这个bin文件首先读取SPI_Flash的文件/sys/mcubootinfo.bin,根据事先存在 SPI_Flash中的标志位选择加载文件

    5、选定加载文件后会把SPI_Flash存储的.bin文件拷贝到RAM 0x2000 4000之后,程序开始接着执行0x2000 4000 的App文件,完成bootloader任务!

    6、在升级过程中mcuimg2/mcuimg3均失败时,程序可以退回到出厂固件mcuimg1中,否则仅退回到上一次固件版本中

    关于bin文件

    1、relocator,这个bin文件是sdk就提供的该文件的空间位置位于0x2000 4000

    2、bootmgr.bin的空间位置是位于0x2000 0000

    3、bootloader是上面两者的结合体,等于relocator + bootmgr,relocator 是在前面的, bootmgr在后面。

    4、relocator 占据了0x100大小,上图为单个bin文件及合成后的大小

    注意几点问题:

    注意最后一个文件sys/mcubootinfo.bin在使用Uniflash下载程序中需要Erase,将之前可能存储在Sflash的启动标志位清除。

    注意/sys/mcubootinfo.bin文件并未通过Uniflash事先下载,而是bootloader创建并保 存到SPI_Flash中,默认会写入启动出厂固件标志位

    实际升级用户APP程序会在mcuimg2/mcuimg3中通过boot启动标志位进行选择

    1、修改OTA.lib用于不同的云服务器—官方例程使用的Dropbox,可以修改为其他云服务器

    2、周期性调用OTAUpdateTask() / FactoryResetTask()用户升级程序和出厂固件恢复程序

    3、通过OTAUpdateTask() 连接到云服务器下载升级.bin文件,成功更新并重启CC3200系统 RebootMCU(); 程序进行二级bootloader选择boot启动最新更新的用户APP程序

    4、通过FactoryResetTask()恢复默认的出厂设置

    5、注意在重启之前需要修改/sys/mcubootinfo.bin文件,选择重启后需要加载的boot文件